This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:内部板载 USB 集线器原理图

Guru**** 2539420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009280/tusb8020b-intra-board-usb-hub-schematic

器件型号:TUSB8020B

尊敬的 TI 支持  

由于集线器将在两个芯片之间使用、因此无需电源控制。 以下哪种连接最适合?  

SCL PIN2. _________________
SDA 引脚3
成组 引脚35.
FULLPOWERMGMT PIN36.
PWRCTL POL PIN21.
SMBus 引脚22
PWRCTL1 引脚4
PWRCTL2 引脚6
OVERCURR1 引脚5
OVERCUR2 引脚8
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有内容都可以保留为默认条件。

    这些是最重要的、但它们都是由内部 PU/PD 提供的:

    FULLPWRMGMTz 应被拉至高电平

    OVERCURRZ 应被拉至高电平

    SMBUSz 应该被拉高

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答  

    那么、您是说上述所有引脚"在我的帖子中"都可以保持悬空、因为它们在内部上拉或下拉?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  在这种情况下、默认内部上拉电阻器将处理配置。

    您可以添加外部占位符或测试点、但这不是必需的。

    此致、

    JMMN