This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:am26lv31esdrep

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010291/am26lv31e-am26lv31esdrep

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件:AM26LV31

Navor 先生说、如前所述、关于 am26lv31的输出电压、VOH (max)为3.3V、该器件无法输出大于 VCC 的电压。 根据 RS-422标准、VOD 在负载为100欧姆时需要大于2V

对于 am26lv31、VOH/VOL 规格((2.5V-0.5V)/20mA)等效于2V/100Ohm 的 VOD (RS-422标准)。

我的最后一个问题是、我能否在 am26lv31esdep 的输入1A-4A 中输入+5V 电压、据我了解、i 数据的最大输入电压为6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转向架、

    是的、这可以完成、正如您所说的、器件不会损坏、因为引脚的绝对最大值为6V。 实际上、这些引脚的输入工作范围高达5.5V、因此在将5V 应用于1A - 4A 时不会出现任何问题。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、谢谢!