This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD13S523:HDMI 2.0

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD13S523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010136/tpd13s523-hdmi-2-0

器件型号:TPD13S523

尊敬的*:

您能告诉我们 是否可以将 TPD13S523用于 HDMI 2.0? 如果没有,您是否有类似的 HDMI 2.0集成部件?

如果没有集成部件,您是否可以为控制和高速信号推荐 ESD 二极管,也可以为5V 推荐55mA 电流限制开关+集成 TVS,如 TPD13S523中的?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此设备不支持 HDMI 2.0。  很抱歉、我们的产品线没有适合您的请求的器件。 您应联系当地 FAE 以查找 适合您请求的器件。  

    此致、

    Ansel