This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:CC 线路上无通信

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146EVM, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009788/tps65987evm-no-communication-on-cc-lines

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987TUSB1146EVMTPD1E01B04

你(们)好

 我们使用 GPIO 模式下的 TPS65987来控制 TUSB1046。 如果我将 USB 记忆棒连接到我的设计、一切都按预期工作、但 CC 线路上没有通信。 如果我将同一根棒连接到 TPS65987EVM 、则 CC 线路上存在大量通信。

我们的主要问题是未检测到 DP-Alt 模式。 如果我连接了一个 DP 交替模式器件、我的 CC 分析仪仅检测到"Hard _Reset"。

 

该原理图或多或少是 TPS65987EVM 和 TUSB1146EVM 的副本。 TI 已对其进行检查、但我可以将其作为私人消息发送给您

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您如何连接 CC 线路? 此外、您能否验证您的 PD 是否获得 VIN_3V3?

    对于 DP 交替模式、我还建议检查 DisplayPort Alt 模式应用手册、并确保遵循其中描述的过程。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hari

    CC 线路直接连接到连接器、仅连接一些保护二极管(TI TPD1E01B04)。 USB 器件的检测工作正常、但仅在 Ra/Rd 上检测、翻转也工作、因此我可以确认 PD 正在获取 VIN_3V3。 我还可以通过 I2C2连接应用程序自定义工具

    TPS65987和以下连接器的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我在 CC 引脚上看不到任何电容器、我建议在两个 CC 引脚上添加220pF 的电容器。 此外、您是否仅使用此应用提供5V 电压、而不提供灌电流功能?  

    您没有将 VBUS1和 VBUS2连接在一起是否有原因?

    我将在本周晚些时候进一步研究原理图并提供其他反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现、必须连接 VBUS1和 VBUS2

    谢谢