This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:针对 TI Linux 以外的 Linux 的 BSP 支持

Guru**** 2773225 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009684/ds90c385a-bsp-support-for-linux-other-than-ti-linux

器件型号:DS90C385A

大家好、

我尝试以 1280x800的分辨率驱动10.1英寸 LVDS 显示器。 在内核上、我尝试使用 DS90C385A RGB 到 LVDS 转换器来驱动它。

这里使用的控制器是 STM32MP1。 在进行与 我相同的设备树更改时,我是否需要对该 IC 提供某种内核支持。

是否要求已经准备好某种驱动程序才能使其正常工作?

除了设备树之外、我还需要进行哪些其他更改才能使其正常工作?


感谢我能从该论坛获得的所有帮助。

谢谢、

尼普恩·帕尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nipun、您好!

    在 TI 方面、我们无法评论  STM32MP1器件的功能、因为这不是 TI 处理器、但一般来说、器件本身非常简单、不需要软件驱动程序。 它没有任何寄存器配置。 它只需采用 标准并行 RGB 输入并转换为 LVDS 物理层格式。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Casey。 我认为这可以回答我的问题、因为从前端开始、STM32MP1还在核心上运行 Linux。 这会清除我的查询。 谢谢!!!