This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:评估板设置

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008298/dp83td510e-evm-evaluation-board-setup

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510EUSB-2-MDIO

大家好、  

在评估 DP83TD510EVM 时、我的客户遇到了一些问题、导致出现以下问题。  

1. 将一个 EVM 连接到网络、将一个 EVM 连接到笔记本电脑时、是否无法从 RJ45连接器中获取标准以太网(IEEE 802.3)? 这是怎么可能的?

2.通过 RJ45连接器中的 CAT5电缆连接时、笔记本电脑无法识别 EVM 上的 DP83822 PHY 是否正确? 我认为它应该出现在设备管理器中。

3、EVM 上用于配置 DP83822作为主器件、DP83TD510E 作为从器件的功能是什么、如 DP83TD510EVM 用户指南(修订版 A)中所述?

在 DP83TD510E PHY 上使用 TDR 功能时、除了 DP83TD510E 电缆诊断工具套件中的脚本外、还需要配置其他内容吗? 因为寄存器0x001E 保持 HEX值4000、0x030C 变为0000。 如何使其正常工作?

5. 为什么不能使用 USB-2-MDIO 工具启动 PRBS 功能? 此外、启用了扩展寄存器选项后、它不起作用。 这是我收到的错误消息:

在我在软件中选择 PHY ID 00的设置中、EVM 由5VDC 的外部电源供电 、并通过 SQI 寄存器验证连接是否存在。

感谢并期待您的回应。  

此致、  

奥比那。