This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:是否可以使用 SN65HVD888代替 SN65HVD82?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82, THVD1510, SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009570/sn65hvd82-can-sn65hvd888-be-used-instead-of-sn65hvd82

器件型号:SN65HVD82
主题中讨论的其他器件: THVD1510、 SN65HVD888

团队、

是否可以使用 HVD888代替 HVD82? 它们是 P2P 直接替换吗?
          SN65HVD888与 SN65HVD82
如果没有、是否有方法可以更改 PCB 以适应两种互换使用?

我没有找到任何其他可用作替代的具有5V 电源和片上 ESD 的 RS-485型号。
还有其他选项吗?
https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=545&parts=SN65HVD888,SN65HVD82,SN65HVD70,SN65HVD71,SN65HVD72,SN65HVD73,SN65HVD74,SN65HVD75,SN65HVD76,SN65HVD77,SN65HVD78&cols=o1,p994,p993,p1065,p976max,p0nom,p1634,p1550,p1692,p1064,p2192,p1130,p1690,p309max,p1498,p1192,p2954,o4〈=en

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    THVD1510是 SN65HVD82的理想替代产品。 此器件为5V 电源、并集成了 ESD 保护。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢!

    现在、我正在寻找 TI.com 上提供的 SOIC 封装替代产品。 HVD888可从 TI.com 上获得(至少现在)。
    THVD1510不是。
    当然、我会将客户推向 THVD15xx 系列以进行未来的设计。

    您能否确认82和888是否是 P2P 直接替换?
    是否需要更换 PCB?

    提前感谢!

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    哦、好的、可以理解、不幸的是、世界各地的供应问题给每个人都带来了麻烦。  SN65HVD82和 SN65HVD888非常相似、但器件之间的输入阈值不同。 SN65HVD82集成了失效防护偏置、因此在空闲总线状态(差分介于-100mV 和+100mV 之间)下、接收器处于已知状态、而 SN65HVD888将处于不确定状态。 如果这不是问题、那么 SN65HVD888可以替代 SN65HVD82。

    此致、

    Eric Hackett