This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:无法读回寄存器值

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009959/fpc402-cannot-read-back-register-value

器件型号:FPC402

尊敬的团队:

客户在其以太网交换机中使用我们的 FPC402*4。

其中两个 FPC402可以读回寄存器值。 但另外两个甚至都无法主机找到从站。

下面是客户的意见。 0x7A/ 0x78报告读取失败、0x7C/0x7E 读取成功。

您能和我们分享您的意见吗? 请先告诉我需要检查哪些项目。

----------

root@(none):/diagnostic/bin #./i2cget 0 0x7a 0x0

错误:读取失败

root@(none):/diagnostic/bin #./i2cget 0 0x78 0x0

错误:读取失败

root@(none):/diagnostic/bin #./i2cget 0 0x7c 0x0

0x03

root@(none):/diagnostic/bin #./i2cget 0 0x7E 0x0

0x03

root@(none):/diagnostic/bin

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    事实上、客户可以访问两个器件、而不是另外两个器件、这意味着硬件很可能正常、但可能存在一些与计时相关的问题。 我不确定此客户是否可以访问 FPC402编程指南。 可能存在 I2C 超时。 FPC402编程指南详细介绍了这个问题及其调试。 请通过 TI 内部电子邮件向我发送电子邮件、并让我拥有客户电子邮件地址、以便我们为他或她提供这些文档的访问权限。

    此致、Nasser