This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412-421EVM:跳线的功能是什么

Guru**** 2927120 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009948/ds160pr412-421evm-what-is-the-function-of-jump-wires

器件型号:DS160PR412-421EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

我们发现我们的 EVM 板上有2根跳线。 他们的目的是什么?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    用于 I2C 控制器选择的多路复用器连接错误、仅用于 USB2ANY 控制器或 Aardvark 控制器之间的选择、与转接驱动器无关。

    此致、Nasser