This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:LAN 2.5G/10G

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD4E1U06, TPD4E02B04, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009692/tpd4e1u06-lan-2-5g-10g

器件型号:TPD4E1U06
主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04TPD4E02B04ESD122

你(们)好

这一个适用于 LAN 2.5G/10G 吗? 或者有合适的产品建议

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    TPD4E1U06 可能不是很好、因为其0.8pF 的线路电容会在2GHz 左右导致-3dB 的插入损耗。 我推荐使用我们的超低电容器件之一、例如 TPD1E01B04、这是一款具有0.18pF 线路电容的单通道3.6V 双向器件。 该器件在26GHz 左右时具有-3dB 的插入损耗。 请告诉我这是否适合您。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复。

    如果它是一个数组、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    最适合此情况的多通道器件是 TPD4E02B04或 ESD122。 TPD4E02B04是一款电容为0.25pF 的4通道器件、ESD122是一款电容为0.20pF 的2通道器件。 两者都具有3.6V Vrwm。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    明白了  

    谢谢你