This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT22EVM:适用于 SN65LVELT22EVM 的相似/兼容评估板

Guru**** 2927760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT22, DIP-ADAPTER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009911/sn65lvelt22evm-similar-compatible-evaluation-board-for-sn65lvelt22evm

器件型号:SN65LVELT22EVM

大家好、  

我的客户要求使用 SN65LVELT22评估模块、我检查时发现它似乎不可用。
是否有任何类似/兼容的评估板?

如果没有、我想建议使用 DIP-ADAPTER-EVM 作为解决方案。 请参阅以下链接:
DIP-ADAPTER-EVM 评估板|德州仪器 TI.com

我的另一个问题是、当我查看用户指南时。 它仅表示 支持 SOIC-8 (U)。
但我需要确认它是否还支持  SOIC-8 (D)、因为它是 SN65LVELT22的封装。

SOIC-8 (U)和 SOIC-8 (D)之间还有什么区别?

或者、是否有比使用 DIP-ADAPTER-EVM 更好的解决方案?

我希望您能帮我解决这个问题。

非常感谢。

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DIP 适配器 EVM 套件支持六种最常用的行业标准封装、包括:

    • D 和 U (SOIC-8)
    • PW (TSSOP-8)
    • DGK (MSOP-8、VSSOP-8)
    • DBV (SOT23-6、SOT23-5和 SOT23-3)
    • DCK (SC70-6和 SC70-5)
    • DRL (SOT563-6)

    因此它支持 SOIC-8 (D)。

    谢谢
    David