This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:请求 TS3USBA225和 TS3USB221DRC 设计审查

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USBA225, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009242/ts3usba225-asking-for-the-ts3usba225-and-ts3usb221drc-design-review

器件型号:TS3USBA225
主题中讨论的其他器件: TS5A22364

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TS3USBA225和 TS3USB221DRC。  U5002/U5005/U5008

您是否会查看原理图并提供意见?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 SHH:

      对于225、引脚2和4不能用作音频信号。 只有引脚6和12可用作音频信号。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的反馈。

    客户将使用 TS5A22364来替换225。

    对于221个原理图、您是否想让我知道对此有任何担忧?

    感谢您的帮助!

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH:

      221原理图很好。

    此致、

    Brian