This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:长期可用性

Guru**** 2884990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009929/tusb2036-long-term-availability

器件型号:TUSB2036

您好!

我们正在为双端口 USB 2.0集线器寻找一种简单的低成本解决方案、并找到 了 TUSB2036

器件仍被标记为有效、但据我所知、数据表已于2000年3月发布。

我了解 TI 的产品生命周期政策: 我们对产品寿命和供货连续性的承诺

尽管如此、我们仍想询问 TI 的 EOL 计划、RESP 是否有任何其他信息。 如果您仍然建议在新设计中使用此器件、

提前感谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jannes、您好!

    没有计划将此器件停产。  它仍在为新应用进行积极设计(并推荐)。  请注意、这是全速集线器(12 Mbps)、而不是高速集线器(480 Mbps)。  如果您需要 USB 高速集线器、TUSB4020B 可能更适合您。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。