This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV010A:端子电阻

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009618/ds92lv010a-terminal-resistance

器件型号:DS92LV010A

 您好、先生、

我想询问 DS92LV010A 差分线路的端子电阻(DO +/ DO -)。
因为它是差分的、我认为它应该是100欧姆。

但为什么在数据表中的以下应用中使用54欧姆?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    54欧姆是一个示例。  我将从匹配传输线路阻抗的终端开始。  每端通常为100欧姆

    谢谢

    David