This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:原理图审阅

Guru**** 2415970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007410/dp83869hm-schematic-review

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、

我们已使用 DP83869HM 来实现 SFP 接口。 DP83869HM 的输入来自以太网交换机、该交换机来自100Mbps PHY 端口、最终通过20引脚连接器生成 SFP 数据。

此外,我们还计划在单个 MDIO 线路上使用所有这2个 PHY,您能否也验证 PHY 地址。 系统的 VDDIO 为3.3V

请仔细阅读 并提供您宝贵的反馈。

谢谢,

曼诺伊

e2e.ti.com/.../5123.DP83869.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!  

    感谢您发送邮件。

    我将在下周初之前回顾原理图并提供反馈。

    同时、如果您可以在整个连接上共享一个方框图、这将有所帮助。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    请找到随附的方框图。 这在审查期间可能很有用。

    由于端口共享已完成-一次只能实现一个接口。

    谢谢

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoi、您好!  

    感谢您的参与。  

    我希望在下周初提供我的意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,Sreenivas,我会等到下周再等你的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mano、  

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DP83869_5F00_review.docx

    Manoj、您好!  

    请参阅随附的原理图审阅。

    原理图 似乎已经考虑了大多数与设计相关的指南、我有几个输入。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mano、  

    注意到。

    此致、

    Sreenivasa