This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX323232IDBR:测试夹建议

Guru**** 2929440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009347/max3232-max3232idbr-test-clip-suggestion

器件型号:MAX3232

您好!

您能否为上述16-SSOP 封装 IC 推荐合适的测试夹。 有适用于16-SOIC 封装的测试夹。 这是否适合该封装?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vino、

    遗憾的是、就封装主体的长度而言、SSOP 和 SOIC 之间的封装尺寸差别很大。  

    您能否详细说明一下测试剪辑的含义?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hackett、您好!

    是的、我们无法对 SSOP 封装使用 SOIC 测试夹。 IC 测试夹或 IC 钳位 可 轻松访问  IC 引线进行探测或用于其他测试活动、而无需在 IC 引脚上焊接导线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vino、

    我可以询问我们的测试和验证团队、他们是否具有 SSOP 封装可用于的插座的器件型号。 当我得到响应时、我将返回到该线程。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vino、

    我能够在 我们的 Altium 环境中找到这个套接字、这表明其他 TI 工程师已经使用了这个套接字。 请告诉我这是否可行。

    此致、

    Eric Hackett