This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S214:VBUS 输出放电电阻?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009547/tpd4s214-vbus-output-discharge-resistance

器件型号:TPD4S214

在一些较旧的 USB 开关设计中、我们建议使用与 Vbus 并联的放电电阻器来缓慢地对输出电容器放电/防止出现反向电压/电流情况。  是否建议将其用于 TPD4S214?该值可用于 不 违反 USB 规范的 Vbus 电容放电?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    TPD4S214只是 ESD 保护器件、我们不建议在 VBUS 上使用放电电阻器。 据我所知、USB 规范中没有特定的放电电阻器。

    此致、

    Ansel