This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:关于 XI 引脚的高电平和低电平输入电压

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009435/tusb4020bi-about-high-level-and-low-level-input-voltage-of-xi-pin

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

 

我们希望为 XI 引脚使用外部时钟。

我有两个问题。

 

----

[第1季度]

我们可以找到输入引脚的高电平(VIH)和低电平输入电压(VIL)、但在数据表中找不到 XI 引脚的 VIH 和 VIL。

您能告诉我们 XI 引脚的 VIH 和 VIL 吗?

 

[第2季度]

如果我们使用以下规格的外部时钟、TUSB4020BIPHP 是否正常工作?

高电平=1.62V

低电平=0.18V

 

 

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    是的、这应该是可以接受的:

    对于1.8V 时钟源、VIH = 1.35V、VIL = 0.4V。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏