This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:非 F 型号的兼容性

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008846/dp83822i-compatibility-of-non-f-variant

器件型号:DP83822I

大家好、

我们的客户打算将其当前 的 DP83822IF 设计迁移到 DP83822I。 数据表中提到的唯一区别是 100Base-FX (光纤)支持、这对于应用来说是不必要的。 关于迁移到非 F 部分,是否有任何方案编制、登记册设置或其他差异需要审查?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jejomar、  

    感谢您的查询。

    客户目前是否在 DP83822IF 器件上使用光纤接口铜?

    如果客户将铜接口 与 IF 部件配合使用、我想 I 部件应该可以正常工作、而不会发生任何变化。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    非常感谢您的回答。 仅供参考、这是否同样适用于相反情况? 我是说、如果考虑光纤支持、I 部件的设计也可以与 IF 部件配合使用? 或者、迁移是否需要进行任何更改?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jejomar、  

    I 部分仅为铜。 铜缆到光纤的迁移需要启用光纤模式。 我假设对硬件进行了所需的更改、包括端接。

    在铜 到光纤->或铜到光纤中、我需要对所需的硬件进行更改。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    很抱歉、我上一次回答时没有明确说明。 我们客户的应用不需要光纤支持。 他们只需确认两种设计是否都适用于铜质接口、以扩大产品供应和采购。 我的器件的设计是否会直接用于 IF 器件?  


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jejomar、  

    如果您的问题是 DP83822i 和 DP83822IF 是否可以在铜质环境下正常工作而不会发生任何变化、答案是应该可以。

    此致、

    Sreenivasa