This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:直接 TDR 模式

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009029/dp83867ir-direct-tdr-mode

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83869

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在进行产品重新设计、并希望从其他制造商的 PHY 切换到此 TI 器件。 但是、一个阻止问题是缺少对"原始" TDR 数据的访问。
DP8386x 系列中的 TDR 功能可在寄存器0x180及以上位置访问、它实现了一种自动解决方案、即 PHY 自动设置 TDR 参数、并且仅提供五个测量的峰位置。
遗憾的是、这不适合我们、因为我们有自己的 TDR 后处理算法、该算法需要在给定的时间窗口获取"原始"振幅数据。
在早期的 PHYTER 芯片中、可以直接访问 TDR 发生器和接收器、因此我们想知道是否也可以通过 DP83867中的其他寄存器来实现这一点?
如需了解我们的需求、请参阅 DP83849的应用手册 SNLA085A 第4.8章。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的回复。

    我将查看您引用的文档、并在下周中旬返回。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    DP83869不提供与您参考的文档类似的配置。

    此致、

    Sreenivasa