This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:与 SN65DP159和 TMDS181引脚兼容

Guru**** 2534980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009522/sn65dp159-sn65dp159-and-tmds181-pin-compatible

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181

我想知道 SN65DP159和 TMDS181是否引脚兼容?

它们看起来是这样的、我们有一个使用 TMDS181的现有设计、并且希望 选择性地使用 SN65DP159。

FPGA 收发器是 A/C 耦合的、那么这似乎是可行的吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可为您的设计共享的方框图? TMDS181专为直流耦合 HDMI 而设计、而 DP159专为交流耦合 HDMI 或 DP++而设计。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、我们的 HDMI 输入和输出板是直流耦合 HDMI、所以我想您已经回答了这个问题。

    我们可能能够使用  SN65DP159 代替 TMDS181、但我们需要在器件和 HDMI 连接器之间添加 A/C 耦合电容器?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159和 TMDS181之间的差异位于输入侧。 对于 TMDS181和 DP159、输出为直流耦合。

    您可以在 TMDS181和 DP159的输出端使用交流耦合、但在 DP159/TMDS181输出端和交流耦合电容器之间需要外部50 Ω 端接至3.3V。

    谢谢
    David