This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:未使用的中断被连接至 Vcc

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008756/pca9544a-unused-interrupts-connected-to-vcc

器件型号:PCA9544A

数据表 指出"如果未使用、中断输入必须连接到 VCC"、它们可以直接连接到 Vcc (如 A0、A1)、还是需要上拉?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有高阻抗、无需电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、但我们假设输入是严格的 CMOS 输入、无需任何其他栅极/器件。  或许 TI 的回答会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    如果您根本不使用 INT 功能、您甚至可以将 INT 保持浮动。 将中断输入直接连接到 VCC 应该不是问题。 但是、INT 输出不应直接连接到 VCC。 我们建议为该引脚使用上拉电阻器。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。

    数据表清楚地表明、INT 输入不应保持悬空、但不明确地说它们是否可以直接连接到 VCC、这就是我提出的原因。  我知道 CMOS 是如何工作的、我知道如果这就是全部输入、这不应该是问题、但我担心的是数据表中具体显示 A0、A1可以直接连接到 VCC、但不会指示 A2或任何其他输入... 为什么?

    我希望这能解释为什么我犹豫不决、以及为什么我要问、如果只是 CMOS、似乎是一个有明显答案的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    让我更清楚地说明一下。 您在数据表中提到的有关无法悬空的输入的内容 、可在此处阅读。 输入不能悬空的原因是这些 CMOS 输入有一个阈值、其中 NFET 和 PFET 同时导通、电流将从 VCC 流向 GND。 这种电涌可能会损坏您的器件。 这意味着对于包括所有地址端口在内的所有输入、它们不应悬空。 您可以将 INT 输出引脚保持悬空。 这是我的错误,因为我没有提前澄清,希望现在可以澄清。

    所有中断输入引脚都可以短接至 VCC。 该引脚上有内置保护功能、可限制浪涌电流。 所有地址引脚也是如此、您可以将它们直接连接到 VCC。

    最棒的

    Chris