This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:电源时序问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007300/ds90cf386-power-sequence-questions

器件型号:DS90CF386

大家好、

我们对 DS90CF386有疑问?   DS90CF386的电源序列是什么? 我在 d/s 中未找到此信息

我们面临的问题是、以下是 sch、当增大 C23或 R14时、显示屏将闪烁。 例如、将 R14增加到100k 以延迟断电时间。

下面是当前上电序列、当 R=10K、C23=4.7uF 时、显示为正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    这是一款较旧的器件、我需要更多时间来了解这一点。  

    我将在本周结束前回来。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    您能在今天分享您的想法吗? 客户正在等待回复、以向其终端客户提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    这是一款较旧的器件、我确实需要更多时间来研究它。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    该问题可能与在断电为高电平之前应用 RXCLK 输入有关。 是否有任何其他引脚在断电引脚释放之前被驱动为高电平?

    您可以尝试延迟数据/时钟信号、直到下电引脚被拉至高电平。  

    此致、

    蔡夏利