This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:上拉电压

Guru**** 2512295 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009391/am26lv32-pull-up-voltage

器件型号:AM26LV32

大家好、

 对于 AM26LV32或 DS26LV32等 RS-422接收器、是否可以使用5V 上拉电压、如下所示?

这对 通信有什么影响吗?

为什么电流不会流经+5V -> R1 ->+3.3V?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件允许共模输入电压高达5.5V。没有到 VCC 的低阻抗电流路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助。

    Itoh、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett