This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TPD4E05U06QDQARQ1:ESD 二极管连接

Guru**** 2930590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009551/tpd4e05u06-tpd4e05u06qdqarq1-esd-diode-connection

器件型号:TPD4E05U06

大家好、

问题1: ESD 二极管连接是否有任何建议。

差分正信号应连接 D+引脚、负信号应连接 D-引脚。 或者、我们可以将任何信号连接到 任何一个 ESD 保护通道。

下面的示例中,USB_D-信号连接到引脚1,USB_D+信号连接到引脚2

问题2:我们能否根据上述原理图将 ESD 保护通道和 NC 引脚连接在一起以实现直通布线。

此致、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    请参阅下面的我的答案。

    您可以将任何信号连接到器件上的任何通道。 器件上的每个 IO 引脚都提供相同的保护、无论它是连接到 ESD 器件上的 D-引脚的 USB D+信号、还是连接到 ESD 器件上的 D-引脚。   

    2.是的,你可以。 NC 引脚未在内部连接任何元件、因此它们不会对器件的运行产生影响。  

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith