This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:输出电压特性

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009007/pca9543a-the-characteristics-of-output-voltage

器件型号:PCA9543A

我在 数据表中找不到 SDX、SCX 和 SDA 的输出电压特性。(通常称为 VOL)

可以帮我确认一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDA 符合 μ I²C 规范;请参阅第6.5节中的 IOL。

    SDX 和 SCX 连接到无源开关。 当开关闭合时、其行为类似于低电平信号的电阻器;请参阅 Ron 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    至于 Ron、当 IO<15mA 时 Ron 是否会变化?

    如果 IO 大约为2mA 并且 IC 在3.3V 下工作、那么 VOLmax 是否为2mA* 25Ω Ω= 50mΩ Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 仅随电源电压和输入电压变化。 您的计算正确。