This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:ADC 输入参考设计?

Guru**** 2870640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009499/tvs0500-adc-input-reference-designs

器件型号:TVS0500

是否有任何参考设计/原理图/示例悬空在某个位置、用于使用此类 TVS 保护器件进行 IEC 61000-4-4 EFT 噪声保护?

确定外部串联电阻器的大小等...是否有设计指南? 我似乎找不到任何具有示例等的真正优秀的 ADC 输入材料...

Darren