This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:VCONN 的过流保护

Guru**** 2872290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009395/tusb321ai-the-over-current-protection-of-vconn

器件型号:TUSB321AI

各位专家、您好!

当器件检测到 VCONN 上的过流情况时、内部 FET 将关断? 此外、当检测到 OVC 时、VDD 引脚的5V 电源电压(VCONN 电源)需要关闭? 或者不需要在系统中执行任何操作?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:

         发生故障时、Vconn 开关将打开。  一旦故障条件消失、它将关闭。 VDD 上的5V 电压始终开启

    此致、

    Brian