This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在没有2.5V 电源轨的情况下运行的影响、电源定序

Guru**** 2421480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009305/dp83869hm-impact-of-operation-without-2-5v-rail-power-sequencing

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

如果在双电源配置中没有2.5V 电源轨的情况下运行 DP83869、是否可能会造成任何潜在损坏?  正常的上电排序是示波器捕获如下、但新设计的电路板在没有2.5V 电压轨的情况下加电了几次、并且到目前为止运行不正常。  我们仍在处理驱动程序等问题、但希望确保不会出现潜在的损坏。

此外、2.5V 上升时间是否低于可接受的值?  这种初始上升速度非常快、但总上升时间大于规定的最小值0.5ms。

达拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达拉斯、

    对于双电源和三电源配置、2.5V 是绝对必要的。 如果没有它、则不会损坏器件、但如果没有它、PHY 将无法正常工作。 总体而言、如果没有2.5V 电源轨、PHY 将无法正常导通或导通。

    只要上升时间大于0.5ms、就可以了。 但是、如果存在一些可变性、我会稍微延长该时间。 如果不符合电源序列规格、PHY 很可能无法正常工作。

    此致、

    Adrian Kam