This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219EVM:锁定 TIDA-00428第2页上的 LED VDDIO

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00428, LMH1219, LMH1219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009165/lmh1219evm-lock-led-vddio-on-page-2-of-tida-00428

器件型号:LMH1219EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00428LMH1219

大家好、我在第2/7页上看到了 LMH1219 EVM TIDA-00428原理图跳线 J16 LED D1。 我似乎无法跟踪 VDDIO 网络的来源。 我在文档中的任何位置都看不到它。  

有人能帮我吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我找不到 D100和 D101 LED 的器件型号。 LMH1219EVM 文档包含物料清单、但我找不到这些 LED 器件型号。  

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    1)。 VDDIO 为2.5V LMH1219电源。

    2)。 LED 器件型号:请注意 LMH1219EVM BOM 中的 D1二极管器件型号:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu185a/snlu185a.pdf?ts=1623435242512&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLMH1219EVM

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您回复我的消息。 BOM 具有 D1、原理图具有 D101、奇怪。  

    最后、从输入到输出的数据延迟是多少?

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    1.5 UI 或1位和半位时间。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您回答我的问题。 什么是 UI? 数据表中的1.5位时间?

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这是单位间隔、它与位时间等效。 例如、11.88Gbps =(1/11.88E9)~ 84ps。 因此、1.5UI = 1.5 * 84 (E-12)或~ 126ps。

    此致、Nasser