This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:外部上拉电阻器值

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009389/tusb321ai-the-external-pull-up-resistor-value

器件型号:TUSB321AI

各位专家、您好!

关于 ID/OUT1/2引脚的外部电阻值、我可以使用100k Ω 电阻器吗? 数据表仅指定典型值(200kOhm)。 如果有最小值和最大值、请告诉它。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fujiwar-san、

    可以使用100k、但建议使用200k。