This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:混合湿性模式

Guru**** 2515655 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009214/tic12400-hybrid-wetting-mode

器件型号:TIC12400

TI 是否有一个 MSDI 器件使用混合模式进行接触湿?  我对接触湿性的理解是、最好在触点闭合时提供电压和电流、以便消除氧化。  连续模式提供此功能、但当触点实际闭合时、轮询模式可能不提供湿性电流、如果工程师对系统输入的开关进行绝对控制、这可能不是问题。  也许混合模式是好的(并且可能比 CCP 更好):  任何读取为开路的触点都以连续方式应用其湿性电流、然后当其检测为闭合时(经过过滤时间后)、它将切换为轮询触点湿性、最后当它下次检测为开路时、它将恢复为连续湿性。  这将产生轮询模式的更低功耗优势、但在接触闭合时确实具有湿性电压/电流。  TI 是否在 MSDI 器件中提供此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有一个具有"混合"模式的器件、这与您所描述的模式类似。  但是、我理解您的基本愿望、即在开关关闭时具有更高的湿性电流、以便烧毁可能积累的任何氧化物、但在经过一段时间后降低湿性电流、从而降低整体器件电流消耗。

    TIC12400的湿性电流自动调节功能听起来就像它完成了这项任务一样。  它最初在检测到开关已闭合时施加较大的10-15mA 湿性电流、但随后在配置的轮询周期数之后将湿性电流降低至2mA。  该选项仅在连续电流模式下可用、它不会像轮询模式那样具有低电流、但它会在开关关闭时提供更高的电流、并在开关事件之间提供更低的电流。  您可以在数据表中找到有关此功能的更多信息。

    此致、

    Jonathan