This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:问题

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008601/tusb321ai-question

器件型号:TUSB321AI

各位专家:

如果  Type-C 转换电缆连接到 TUSB321AI (TUSB321AI 作为 DFP)、TUSB321AI 将如何检测 Type-C 电流? 它将取决于 CURRENT_MODE 引脚设置?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    DFP 模式下的 TUSB321AI 不会连接  Type-C 转换电缆。 这些类型的电缆通常具有嵌入式 Rp 端接、并 具有一个插入式 Type-A 连接器 以连接到 USB 主机或 DFP。 USB 或 USB-C 中不允许 DFP 到 DFP 连接 此类型的连接   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    如果 TUSB321AI 处于 DRP 模式、它会使用 Type-C 转换电缆进行连接? 还是 Type-C 转换电缆违反了 USB 规范?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fujiwar-san、

    正确、如果 TUSB321AI 处于 DRP 模式、则 TUSB321AI 将检测到 Type-C 转换电缆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    如果将下面的电缆连接到 TUSB321AI、如何响应 TUSB321AI 的电流模式? 我 kΩ 电流模式由 CURRENT_MODE-Pin 设置、因此 TUSB321AI 定义为 DFP、如果 CURRENT_MODE-Pin 通过10k Ω 电阻上拉至 VDD、则电流为3A。 我的理解是否正确?
    https://www.elecom.co.jp.e.gj.hp.transer.com/products/MPA-AFCM01NBK.html

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fujiwar-san、

    如果该电缆在 CC 引脚上实现了 Rd、则电流电平将由 CURRENT_MODE 引脚设置。