This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:内部 ESD 结构

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2705C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008865/tps65981-internal-esd-structures

器件型号:TPS65981
Thread 中讨论的其他器件:StrikePCM2705C

您好!

TPS65981ABTRTQT 中内置了哪种类型的内部 ESD 保护结构?

我们的电路板将在金属机箱内受到保护、连接到它的 USB 电缆将固定到位。

当前的 ESD 保护器件会干扰电路板的运行。  这已得到确认、因为一旦我们将它们删除、设计就能完美地工作。  

我们没有时间重新设计电路板、因此可能无法使用布线切割/跳线

我正在尝试测量 TPS65981ABTRTQT 中内置的保护程度(如果有)。

感谢您提供的任何帮助。

谢谢、

Ben Schroeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    该器件在所有引脚上集成了 ESD 钳位、足以满足数据表中列出的 ESD 额定值。 请注意、HBM 和 CDM 是元件级 ESD 等级、而不是系统级 ESD 等级、如果对连接器接触引脚施加 IEC 系统级 ESD 冲击、我预计器件会损坏。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  

    您能否确认完全相同的响应/想法适用于 TI PCM2705C 器件?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    最好与  PCM2705C 团队确认、您可以在产品的 e2e 论坛中发布问题。

    此致、

    Peter