This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:SXGA 的最小寄存器设置(1280×1024)

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009337/tvp7002-minimum-register-setting-for-sxga-1280-1024

器件型号:TVP7002
主题中讨论的其他器件:TFP410

你(们)好

客户希望  将 TVP7002用于 SXGA (1280×1024)和 TFP410。

您能否分辨  SXGA (1280×1024)的最小寄存器设置以及其他重要的寄存器进行调优?

这将有助于他们更快地进行开发。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    遗憾的是、我必须通知我们、我们不会按照器件产品页面上的说明为 TVP7002提供任何支持。 客户需要在器件数据表和其他提供的配套资料中找到这些详细信息。

    此致、
    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    我没有注意到...

    是否有任何解决方案可用于 VGA 到 DVI (SXGA (1280 x 1024))桥接器而不是   TVP7002 + TFP410?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashashashi-San、您好!

    我没有产品组合知识对此提出任何建议。 我建议您发布一篇新文章来提出该问题、并特别提到您正在寻找与 TVP7002不同的支持产品。

    此致、
    Ralph