This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:星型拓扑中具有不同电压电平的 I2C 连接。

Guru**** 2754155 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009322/pca9306-i2c-connectivity-in-star-topology-with-different-voltage-level

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9617B
尊敬的先生/女士:
在我的设计中、星型配置中的 I2C 连接如下所示:
我打算使用8个从器   件、端口 A 上为1.8V、端口 B 上具有4个器件的上部链至3.3V、端口 B 上具有4个器件至2.5V 的下部链、SCL 的频率为1MHz。

您能否为以1MHz 频率运行的 I2C 总线以及采用星形配置的1.8V 至3.3V、2.5V 转换器提供解决方案建议?
谢谢、此致、
Toan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306可用于这种星形拓扑。 但它是无源开关、因此您必须检查1.8V 器件是否能够驱动所有上拉电阻器的电流、以及所有器件的 VOL/VOH 是否兼容。

    我建议使用 TCA9617B 之类的缓冲器(请参阅其数据表的第9.2.2节)。