This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:介质转换1000 Base KX 10 G base KX 到 Base T

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008326/tlk10232-media-conversion-1000-base-kx-10-g-base-kx-to-base-t

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件:TLK10031

您好!


我需要从执行介质转换

1000 Base KX 信号到1000 Base T  

10 G 基极 KX 至10G 基极 T

我需要哪些器件。 我是否可以查看一些参考设计?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    这两种规格之间的编码是不同的。 通常、FPGA 用于在 KX 和 Base T 之间进行转换。在 TI、我们没有这样的器件来进行此转换。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢您的快速回复。 因此、我必须对 TLK10031等的功能进行分演。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    TLK10031将四通道 XAUI 转换为差分10G-KR、反之亦然。 Base-T 电气接口与 XAUI 接口不同。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser、当然可以、但是我可以将具有 PHY 的 XAUI 转换为10 GBase-T 吗?

    因此、我在想一个这样的链

    10 G-KR < TI-TLK10031->XAUI <-MARVELL88X3310 -> 10 GBase-T

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是的、确保您的建议在纸上看起来是可行的。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳赛尔,谢谢! 我不是每天都在设计、所以您可以确认它可以在理论上工作。

    此致、

    Andreas