This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:总线电容问题帮助

Guru**** 2929670 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009228/tca9548a-bus-capacitance-question-help

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:DRV2605L

我希望将 TCA9548与 STM32 I2C 总线断开。  我想将8个 DRV2605L 触觉驱动器从 TCA9548上取下。  在这种情况下、加载 STM32的总线电容是多少或如何计算的?

严格地说是 TCA9548、还是我还必须在8个驱动程序中添加某种方法?   

DRV2605L 甚至没有给出 SDA/SCL 电容规格?

TCA9548提供的特性更令人困惑  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是无源开关。 因此、总电容是开关以及主侧和所有启用通道上所有布线和器件的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,要清楚...如果我启用了全部8个,并且我使用了我将具有的典型值  

    20 +(5.5 + DRV2605L + TRACE)* 8.

    对吧?

    是否知道 DRV2605L 电容是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会启用具有相同 μ I²C 地址的多个器件。

    一个器件的电容通常小于20pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了...谢谢...