Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007315/ds125df111-ds125df111
器件型号:DS125DF111您好、,技术支持团队我遇到了以下问题、希望能得到您的帮助、TKS!
我有一个使用 DS125DF111的 SFP+模块项目。我使用 B 通道、我将在1.25Gbps 和10.3125Gbps,下工作、但我现在无法将其锁定。以下是我的寄存器配置表
地址写入值写入屏蔽
0xFF 0x0d 0x0F
0x00 0x04 0x04
0x0A 0x0c 0x0c
0x60 0x00 0xff
0x61 0xb2 0xff
0x62 0x90 0xff
0x63 0xb3 0xff
0x64 0xcd 0xff
0x31 0x00 0x60
0x2D 0x08 0x08
0x03 0x00 0xff
0x3a 0x00 0xff
0x1E 0x08 0x08
0x2D 0x00 0x07
0x15 0x44 0x47
0x0C 0x00 0x08
0x0A 0x00 0x0c
我的问题是:
锁定信号是否与寄存器0x02的位3和位4相关? 如果信号被锁定、则0x02[3&4]=1。 我的理解是否正确?
2.检测到的信号是否与寄存器0x54的位7相关? 如果检测到信号、0x54[7]= 1、对吧? 此外、无论它是什么信号、只要信号强度达到阈值、就可以检测到它、对吧?
3、如何正确使用使能中断(0x56)和中断寄存器(0x01和0x54)?我想知道 CDR 锁定/ CDR 丢失锁定/信号检测/信号丢失的状态,我应该如何在主程序中进行检测?
4.我的上述配置是否正确,为什么不能锁定?
此致、
Kevin