This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:如何配置 DP83848C 以实现低电流消耗?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009107/dp83848c-how-to-configure-dp83848c-to-achieve-low-current-consumption

器件型号:DP83848C

您好!

请问如何禁用 DP83848C 以满足 IQ <mA level(14mA now) except Power supply shut down ?

禁用时钟(引脚34 X1)呢?

 

谢谢、

Christina  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christina  

    这是数据表中指定的断电电流。

    您希望如何禁用 时钟? 您可以尝试一下。 我没有任何详细资料可供参考。

    此致、

    Sreenivasa