This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:Q16/Q18

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008814/tps65988djevm-q16-q18

器件型号:TPS65988DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988EVM

您好!

在 TPS65988EVM 用户指南原理图中、Q16/Q18看起来是 P 沟道 MOSFET。  但是 、在 TPS65988EVM 用户指南中的 BOM 上、Q16/Q18显示为 NX3008NBKW、115、这是一个 N 沟道 MOSFET。   通常情况下、我预计 Q16/Q18的额定电流至少为3安培、因为 USB 充电电流介于3至5安培之间、但是 NX3008NBKW 的额定电流为350mA。 BOM 不正确吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是指从桶形插孔连接到降压转换器的 FET 吗? 我将研究这一点、并在下周提供反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOM 中有错误,Q16/Q18是 P 沟道 MOSFET、SM6J507NU 或 AON7403器件型号。 需要更新用户指南中的 BOM 表。