This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:我想将 DVI 双链路发送器用作串行器/解串器

Guru**** 2874520 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008857/tmds442-i-want-to-dvi-dual-link-transmitter-as-serdes

器件型号:TMDS442
主题中讨论的其他器件:TFP410

我想将 DVI 双链路发送器用作串行器/解串器。

请检查以下配置是否支持 DVI 双链路。

TFP410→TMDS422→DVI 双链路?

TFP410→

有一个解释说明 TFP410不能用于 DVI 双链路。

是否可以通过将两个 TFP410的 TMDS 信号输入到 TMDS422来实现 DVI 双链路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到的主要问题是双链路的器件间偏移。 遗憾的是、我没有针对 TFP410的器件间偏移数据。

    谢谢

    David