This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS50PCI401:原理图审阅

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008978/ds50pci401-schematic-review

器件型号:DS50PCI401

你(们)好  

您能否帮助检查下面的原理图以及是否需要进行调整?

谢谢你

e2e.ti.com/.../PCIE_2D00_USB381F_5F00_ES4_5F00_20210611_5F00_1300_5F00_RD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请注意一些意见:

    1)。 PRSTn_n 信号:通常情况下、我们会看到该引脚连接到 PCIe PRSNT1_n

    2)。 不同的选项都有上拉和下拉选项。 我们需要指定是安装下拉还是上拉。 通常、我们应该从最小增益开始、而不是去加重设置。

    3)。 我们假设输入 A 和输入 B 在 TX 上具有连接到这些端口的交流耦合电容。

    此致、、Nasser