This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX323232IDRE4

Guru**** 2946640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009113/max3232e-max3232idre4

器件型号:MAX3232E

在功能测试过程中、我们获得了不稳定性结果、根据所执行的故障分析、我们在元件 AXI-44766 (MAX3232IDRE4)中的故障单元上检测到信号低电平中存在某种噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥

    我不确定这里有什么问题。 您是否在问我们认为故障的根本原因是什么? 如果是、您能否提供有关发生故障时正在执行的测试/操作的更多信息?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、问题是:故障的根本原因是什么?

    我有一份由我的团队执行的故障分析报告、但我无法将其附在此处。 您是否有任何电子邮件可以发送给您?

    谢谢!!

    塞尔吉奥·罗梅罗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥

    请随时将其发送至 e-hackett@ti.com。 由于我们要将其发送到电子邮件、因此我将关闭此主题。

    此致、

    Eric Hackett