This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:&放大器;BQ25731、发送寄存器写入以实现抖动

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009168/tps25750-bq25731-sending-register-writes-for-dithering

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

您好!

我们有一个基于 TPS25750 + BQ25731的设计。 我们需要在 BQ25731上设置 EN_DITHER 寄存器、但只能从 TPS25750写入该寄存器。

TPS25750是否能够写入这些寄存器?

*请参阅  BQ25731数据表的第9.3.15和9.6.17节

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我们无法向 TPS25750添加 I2C 寄存器写入、但您可以使用 I2CW 命令将寄存器写入从 TPS25750从端口发送到 TPS25750从端口、以允许您支持此更新。

    此致、

    卡盘