This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:元件结温规格 TCA9546APWR 的 Tjmax(℃)

Guru**** 2581085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008993/tca9546a-component-junction-temperature-spec-tjmax-of-tca9546apwr

器件型号:TCA9546A

大家好、


您能不能帮助提供组件结温规格。 TCA9546APWR 的 Tjmax(℃)?

谢谢你。

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    有多种方法可以计算器件的结温。 下面的一个公式是:

    该报告 实际上详细介绍了许多可用于计算结温的不同方程。

    通常、对于逻辑器件、最高结温等于最高存储温度。 这通常等于150 C。如果您在正确的环境温度和绝对最大额定值范围内运行此器  件、则不必担心结温会对器件造成永久损坏。

    最棒的

    Chris