This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:DP83822电源

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009155/dp83822evm-dp83822-power

器件型号:DP83822EVM

您好!

我想问一下 DP83822以太网 PHY 收发器的功耗。  VDDIO 可由1.8V、2.5V 或3.3V 供电。  如果我理解正确、它应该与我的案例中的主机 I/O 电压电平–1.8V 相同。 请确认吗?

AVD 可提供1.8V 或3.3V 的功率–选择此电源时需要考虑哪些因素?

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam Daluga、  

    感谢您的查询  

    AVD 电源选择取决于功耗要求。

    对于 I/O、您是对的。

    请参阅 数据表中的10条电源建议。

    此致、

    Sreenivasa