This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:在通道 A 上未检测到信号分离

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009140/ds125df111evm-no-singal-detected-on-channel-a

器件型号:DS125DF111EVM

你(们)好

我能问一个 有关 DS125DF111EVM 的问题吗: 当10Gbps Vpp=100mV 数据输入位于通道 B 上时、一切都很好、但是当我将输入从通道 B 切换到通道 A 时、未检测到信号、且电流仅为25mA (3V)。  

我找不到任何寄存器来选择每个通道?  SMA1和 SMA5  是否可以双向用作输入/输出、因为它被标记为"outa+/INA+"?

非常感谢

此致

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    正如您所注意到的、我们具有25mA 的电流消耗、因此通道 A 似乎未激活。 我想知道 LPBK 是否可以悬空? 在本例中、INB 变为 OUTA 和 OUTB。 请确保 LPBK 被拉高(INA 至 OUTA、INB 至 OUTB)。 器件100 Ω 接口不是双向的。

    此致、Nasser