This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:在多路复用器上交换 P&N 线路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008379/hd3ss6126-swapping-p-n-lines-on-mux

器件型号:HD3SS6126

您好!

通过 USB 多路复用器放置 P 和 N 线路时、是否会对交换 P 和 N 线路产生任何影响? 我需要执行此操作来清理路由。

我认为这应该是好的、但我只是想仔细检查一下。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB 3 P 和 N、可以交换这些引脚。 USB 3规范中包含 USB 极性交换。 无法交换 USB 2 P 和 M。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只会通过多路复用器交换 USB2布线的极性。 与实际连接器的极性为 P 到 P 和 N 到 N

    这是否仍会导致相同的问题?

    耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS6126未校正信号极性。 如果极性在输入端交换、则在输出端交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是我所期望的。 我将在另一侧处理极性交换、我只需要进行这种交换即可进行路由。

    我只是想知道这是否会通过多路复用器引起任何问题、或者是否允许这样做。 如果更清楚一点、我可以提供一个方框图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    方框图有助于确保我不会误解。 您能提供什么? 根据您的描述、如果您为 USB2交换器件的两侧、我应该会认为这是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个简单的方框图。

    连接器将获得适当的正或负线路。 由于某些布线问题、多路复用器将获得相反的极性线。 希望这是有道理的。 如果您需要更多的澄清、请告诉我。

    谢谢、

    耶万  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    方框图看起来很好!