This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849ID:100Base-FX 的接收器输入电压

Guru**** 2882710 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849ID

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007635/dp83849id-reciever-input-voltage-for-100base-fx

器件型号:DP83849ID
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

我想知道  DP83849ID 的100Base-FX 的接收器输入电压是多少? 我看到发送电压为300mV 至930mV、但看不到任何接收 输入电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victoria Ross、  

    感谢您的查询。

    请参阅 8.1 DC 规格。 第78页。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、您好、 感谢您的回复! 我看了这个表、但我看到的只是100Base-TX 而不是100Base-FX 的要求。 您在哪里可以看到100Base-FX 的规格?

    谢谢、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、  

    注意到。  

    请参阅下面的内容

    4.3 100BASE-FX 运行 DP83849ID 提供符合 IEEE 802.3标准的100BASEFX 运行。 FX 模式通过自举选项或寄存器接口进行配置。

    4.3.1 100BASE-FX 发送在100BASE-FX 模式下、器件发送引脚连接到行业标准光纤收发器、PECL 通过电容耦合电路发出信号。 在 FX 模式下、器件绕过扰频器和 MLT3编码器。 这允许以125MHz 的频率传输串行5B4B 编码 NRZI 数据。 100BASE-TX 唯一增加的功能是支持远端故障数据生成。

    4.3.2 100BASE-FX 接收在100BASE-FX 模式下、器件接收引脚连接到行业标准光纤收发器、PECL 通过电容耦合电路发出信号。 在 FX 模式下、器件绕过 MLT3解码器和解码器。 这允许以125MHz 接收串行5B4B 编码 NRZI 数据。 100BASE-TX 中100BASE-FX 的唯一新增功能是支持远端故障检测。

    我们的客户可以连接到 LVPECL 功能的光纤收发器、如下所示。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/533252/dual-phyter-dp83849ifvs-media-converter-mode

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用支持 CML 的光纤、差动摆幅为600mV 至1600mV。 这是否适用于该 phy 的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victoria Ross、  

    根据参数比较、我认为这应该起作用。

    您是否有收发器的器件型号? 这些是传统部件、因此我们可能尚未使用这些收发器进行测试、需要您进行验证。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号为  FTLF1323F2GTR。 我已附上数据表。


     e2e.ti.com/.../Finisar_5F00_FTLF1323F2GTR.pdf

    谢谢、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、  

    根据上述输出(CML ECL),这应与 DP83849兼容。

    我们测试过的一些收发器为 AFBR-5803、 FB1M2LPR、 HFBR-5961L/AL。 其他器件需要在您一侧进行验证。

    这适用于介质转换器应用。 由于这是一款传统器件、您能否将 DP83869视为一个选项。

    此致、

    Sreenivasa